结果:找到"语音芯片 电子琴语音芯片",相关内容1000条
  • NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
  • 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic,otp 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
  • 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
  • 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic NV080D 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
  • 单片机语音芯片NV080D在电子秤上的应用8脚语音ic
  • 重量是人类离不开的一个物理量,因此秤与我们的生活息息相关,而人们对秤的要求也越来越高,随着社会的发展,电子秤以其方便使用、功能多样化、精确度高的特点逐渐取代传统机械秤。电子化、信息化的时代更加促进秤的发展呈现小型化、集成化、智能化的趋势,技术性能上要求速率高、精度高、可靠性强,功能上要求控制的智能化、功能的多样化。而智能电子枰具有普通电子枰的基本称重功能,可以称量重量,此外,它还有智能语音提示功能。比如当使用者需要称出某个重量(比如200g)时,可以通过旋钮进行设置,智能模式即自动开启,当秤盘上物体的重量小于设定重量时,语音播报"亲,再加一点点";当秤盘上物体的重量大于设定重量时,语音播报"...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 机 8脚ic 方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-23 16:04:00
  • 语音播放芯片在共享充电柜上的应用
  • 电动车已经成为市民的主要出行工具,据官方数据统计,目前中国电动自行车保有量超过2.5亿辆,而年产量达到4000万辆,年销售超过3000万辆,数量增速迅猛。在给大家带来方便的同时,也带来了不可忽视的安全隐患,因为电动车诱发的火灾事故呈逐年上升趋势。因此电动车必须在楼下安全地方集中充电,已成为大家的共识,集中充电通常有充电桩和充电柜两种形式。我们发现,相较于充电桩,每组包含三到八个充电口的充电柜占用空间更少,柜内甚至有直接防爆功能,安全系数很高,受到不少市民的青睐。然而,充电柜不能直观的、智能地告知消费者,目前设备所处的工作状态以及技术问题,因此为了解决上面的问题,充电柜厂商都本着创新提出一种带...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 播放 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-24 11:07:00
  • 电子琴语音芯片选型
  • 电子琴是儿童的钢琴启蒙的选择,俗话说学音乐的孩子不会变坏,很多家长想让宝贝在游玩的同时接触各式乐曲,会购买琴键轻巧好按的迷你电子琴。目前很多儿童电子琴可以包含各种动物、生活音,以及世界名曲的内置音效,让小朋友能在寓教于乐的环境中熟悉不同音色,甚至还能利用进阶测验模式培养音感。儿童音乐电子琴通常包含音乐欣赏、鼓声转换、乐器模式、24个黑白琴键、喇叭、电池、音量调节、电源开关等组合部分。当儿童按相应的按键时(琴键或者按键),电子琴就会播放相应的音乐。而电子琴实现音乐播放,是置入了音乐芯片,目前流行的高性价比语音芯片N9300音乐芯片;此款芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美地集成了MP3、WMV...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-23 16:21:00
  • 语音ic在共享换电柜的应用方案!
  • 电动车是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一,属于绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业。自第一台电动车生产面世到现在二十余年间,电动车逐步发展成为国内重要的交通工具。快捷环保的电动车自行车从上市以来就一直受到市民的青睐,但电动车充电问题困扰着电动车一族。电动车数量持续增长,电池充满电需要8-12小时,等待时间漫长,传统充电方式已无法满足市场需求。随着小区管理越来越规范化,专业的电动车充电站已经出现在很多小区中,为骑电动车的市民提供极大的便捷,而目前市面上主要有换电和充电两种模式。而共享换电池柜主要是一款快速换电池的产品,能够帮助这些用户快速完成电瓶车电池的更换。从产品形态上看,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 换 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-15 15:02:00
  • 语音芯片是根据什么要选型?
  • 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic otp 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
  • 未系安全带语音播放提示ic应用方案
  • 《道路交通安全法》规定,驾驶人员和乘坐人员不系安全带均属违法行为,将面临扣分、罚款等处罚。“对于这类违法行为,交警部门多采取现场查处和电子警察抓拍的手段,经过一段时间的现场查处,我们发现一些突出的问题。”市公安局交警支队有关负责人介绍,后排乘坐人不系安全带的情况时有发生,甚至有市民面临查处仍不听劝阻,归根结底与市民安全意识薄弱有关。公安部交管局一项调查研究显示,不系安全带已成为道路交通致死的第三大原因,仅次于超速行驶和酒后驾驶,其中尤以国省道、高速公路为甚,因未系安全带造成在交通事故中致死的案例屡屡发生。为提升市民的安全防护意识,督促全员全程规范系好安全带,很多汽车厂家都安装了安全带提醒器,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 离线 OTP 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-15 15:35:00
  • 语音芯片在儿童坐姿纠正器的应用!
  • 儿童不正确的坐姿很容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必会在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性病变,导致颈椎病。很多人为此而忧心,孩子的事情胜于一切,这是很多家长的普遍想法。而与孩子学习相关的事情家长就更加重视了,如:视力保护、学习时的坐姿等等。寒假即将来临,很多孩子在家里上网课,有些家长面对孩子七扭八歪的坐姿很“挠头”。面对很多家长共有的困惑,目前兴起的“儿童坐姿矫正器”,家长可通过使用坐姿矫正器辅助提醒的方式,帮助孩子保持良好的坐姿。那么儿童坐姿纠正器是如何实现语音提示功能的?其核心是加入了语音提示芯片,NV040D语音芯片,它是是九芯电子推出一款性能...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 离线 ic 声 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-13 15:57:00
  • 语音芯片的应用?
  • 语音芯片在诸多产品中都有所应用,如MP3芯片、蓝牙芯片、智能AI芯片等等。相信很多朋友可能对语音芯片的底层知识并不是很了解,但是对于芯片的作用,还总是能说出个一二三。为增进大家对语音芯片的认识,小编九芯电子将对语音芯片如何录音、语音芯片如何烧录以及语音芯片的应用予以介绍。如果您也对芯片相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。语音芯片怎么录音?语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音和放音语音芯片,如NR7100S、N930X系列录音芯片。设计一个使用语音ic芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音播放芯片。通常带有录音功...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 离线 OTP 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-29 16:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: